This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:更改 PDO1和 PDO2的实际电压输出

Guru**** 2593480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971890/tps65988-change-the-actual-voltage-output-of-pdo1-and-pdo2

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS55288

大家好、

我有一个坞站产品。

1。PDO1显示5V,PD 输出5V、但在传输过程中会出现损耗、因此我需要 PD 输出5.25V、将 PDO 的相应电压值调整为5.25V、但不要更改 PDO、PDO 仍为5V

2、PDO2显示9V,PD 输出9V、但在传输过程中会出现损耗、因此我需要 PD 输出9.25V、将 PDO 的相应电压值调整为9.25V、但不要更改 PDO、PDO 仍为9V

我们的直流/直流是 TPS55288、连接到 TPS65988的 I2C1

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TPS55288的团队将能够在这里为您提供更好的帮助。 我将其重新分配给他们的团队。 感谢您的耐心等待!

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寄存器中正确配置了 TPS55288输出电压? 您能否共享寄存器设置值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liu Zark

    我应该设置 TPS55288的哪个寄存器来实现我想要的效果。 因为我不太了解 TPS55288、我希望您能对此进行详细解释。

    我尚未设置 TPS55288的寄存器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以阅读 TPS55288数据表。 数据表已在第26页对寄存器设置进行了非常详细的解释。

    如果您仍有疑问、TI FAE 可以通过电话回答您的问题。 我认为这是一种更好的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu


    我们通过电子邮件。聊天

    谢谢,
    Wei