This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:HDMI2.0 1:2

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975692/ts3dv642-hdmi2-0-1-2

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

您好!

请告诉我支持 HDMI 2.0 (10位4K 60p)并可进行通信的器件1:2。
它们是 ts3dv642和 hd3ss215吗? 另外、请告诉我差异。
以下理解是否正确? ts3dv642可以同时使用两个输出。
另一个 hd3ss215只能输出其中一个。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR

    TS3DV642和 HD3SS215为1:2或2:1 MUX、这意味着它们每次只能输出一个 MUX。

    HD3SS215具有独立的 DDC 和 AUX 边带信号以支持 DP++应用、而 TS3DV642只有一个可用于 DDC 或 AUX 的设定边带信号。

    谢谢

    David