This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:有关 BYP 引脚的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD7S019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972413/tpd7s019-questions-about-byp-pin

器件型号:TPD7S019

大家好、团队、

客户使用此器件的时间很长、但他们从其他供应商那里获得了一个有关 TPD7S019的设计、我们对 BYP 引脚有几个问题、您能帮助我们再次确认吗?

我们在 BYP 引脚上推荐了0.22uF 电容、那么它的范围是多少、它是否有22uF/50V 的问题。 我不知道为什么它在这里使用22uF。

BYP 引脚的额定电压是多少?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    BYP 的最大电压不应超过6V。 为什么不使用0.22uF 而是22uF?

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    原型是上周制造的、这22uF 的封装大于0.22uF、因此客户希望检查是否也可以使用22uF。

    谢谢、

    阿托尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atony:

    由于内部电源的大容量负载、我们不建议使用过大的电容器。

    此致、

    Ansel