This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:结温

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972126/tmuxhs4212-junction-temp

器件型号:TMUXHS4212

您好!

 TMUXHS4212的最高结温是多少?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您可以根据以下公式估算最高结温。 假设顶部外壳温度等于 Ta。  

    上面计算的最大结温是器件在建议的工作条件下运行时 IC 的温度 a)和 b)、这样可以尝试在器件内部产生最多的热量。 由于信号开关是低功耗器件、因此即使您将器件运行到数据表中规定的最大限制、它们也不会变得很热。

     有关热参数的更多信息、请参阅下面的应用手册、并参阅上文第3 ΨJT 节"结至封装顶部"中的公式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik、

    您是否能够提供您引用的应用手册? 您似乎忘记了包含它...

    最棒的

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很抱歉、请参阅下面的。