This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:适用于 USB C 的 TPD4E004

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E004, TPD4E02B04, TVS0500, TPD1E10B06, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975747/tpd4e004-tpd4e004-for-usb-c

器件型号:TPD4E004
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04TVS0500TPD1E10B06ESD122

您好!

我将 USB C 连接器(作为5V USB 2.0)用于具有 D+和 D-线路的应用。 我可以将 TPD4E004用于此应用吗?  

该器件似乎更适合、因为它为 VBUS 和 D+ D-线路提供 ESD 保护。  

TPD4E02B04针对 CC 和数据线路提供 ESD 保护、但不针对 VBUS 保护。 那么、哪种 IC 最适合?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    在这两个器件中、TPD4E004可能更适合、因为它具有可用作 Vbus 保护的 Vcc 引脚。 TPD4E02B04具有超低电容、适用于 USB 3等高速接口。 您还需要一个额外的器件来保护 Vbus 线路、例如 TVS0500或 TPD1E10B06。  

    有关 接口特定保护解决方案的更多建议、请参阅我们的系统级 ESD 选择指南。 虽然 TPD4E004可以正常工作、但 ESD122等器 件与 TPD1E10B06配合使用时、可能会提供更好的保护、如下所示。   

    此致、

    Matt Smith