This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:RJ45设计注意事项

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972248/tpd4e1u06-rj45-design-consideration

器件型号:TPD4E1U06

大家好、

在处理带电的 RJ45或 RJ11连接器时、是否需要考虑 R&D? 如 ESD?

任何情况下、如果 ESD 是主要问题、我是否可以向客户推荐 ESD 保护产品?

谢谢、

查尔斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    使用任何外部连接器时、几乎总是会有发生 ESD 事件的风险。 如果我理解正确、RJ45和 RJ11连接器用于以太网。 您客户的应用是汽车应用还是非汽车应用?

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复、它适用于非汽车应用。

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于非汽车以太网、我建议使用 TPD4E1U06。 它是一款4通道单向器件、具有0.8pF 线路电容和5.5V Vrwm。 此部件是否足以满足您的应用需求?

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我将与我的客户核实、感谢您的支持。

    此致、

    查尔斯