This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:10G 以太网信号连接至 TMUXHS4212

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975321/tmuxhs4212-10g-eth-signals-connection-to-tmuxhs4212

器件型号:TMUXHS4212

我们计划将10G SFP+(电信号)连接到 TMUXHS4212。

它是否支持? 对于10G SFP+电信号差分/单端、应遵循什么阻抗要求?  

差分信号是100 Ω/85 Ω 吗? 单端信号是50欧姆还是42.5欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不属于 SFP+系列、什么是最大差分摆幅和共模电压? 目标阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Zhou、

    差动摆幅:300mV 至700mV。  

    i) PCB 中的目标阻抗、我无法找到、如果您知道、请提供。

    II)对于10G SFP 信号、是否必须连接1.8V 上拉电阻以偏置?  或1.8V 上拉电阻、仅适用于单端信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模电压为500mV、小于2V。 因此不需要偏置。

    阻抗取决于 SFP 规格、