This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1与放大器;DS90UB954-Q1:

Guru**** 2549800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971933/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的先生

当前设计有图像和图片、但屏幕有模糊现象。 您能帮我检查设计图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-ds90ub954_2D00_q1.pdfe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-DS90UB953A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    您是否在解串器上看到任何错误? 首先在寄存器0x4C 中选择 RX 端口、然后读取以下寄存器:

    寄存器

    错误类型

    注释

    0x4D

    状态

    0x4D[5]:表示检测到 CRC (BC)错误

    0x4D[2]:表示检测到奇偶校验(FC)错误

    0x4D[0]:指示是否有锁定

    0x4E

    状态

    0x4E[5]:表示检测到编码器错误

    0x4E[4]:表示检测到缓冲区错误

    0x4E[3]:表示检测到 CSI 错误

    0x56、0x55

    奇偶校验

    0x56:奇偶校验错误计数的高8位

    0x55:奇偶校验错误计数的低8位

    0x7A

    CSI 错误

    指示各种 CSI 错误

    0x7B

    CSI 错误

    指示出现错误的 CSI 数据包数量

    我还建议读取寄存器0x35以进行 CSI 端口传输。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiasho

    我确认所附的这些参数值

    0X4D 43.

    0X4E 4.  

    0x55 0X56 0X7A 0X7B 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    如果这些寄存器没有显示任何问题、则问题很可能是 SoC 的配置。

    最棒的

    Jiashow