This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:可支持 SAE J1939

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975788/tcan1042hg-q1-can-supports-sae-j1939

器件型号:TCAN1042HG-Q1

大家好、

 该  协议似乎是 ISO11898。 客户需要查找支持 SAE J1939协议的 CAN 收发器。 是否有建议~? 谢谢~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    由于 J1939将 ISO 11898-2作为其物理层要求、并且所有 TI 的 TCAN CAN 收发器均符合 ISO11898-2物理层规范、因此我们的任何 TCAN 收发器都可以正常工作。 您是否可以在应用中分享任何其他要求?

    此致、