This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:请评论 TCAN1044VDRQ1和 TCAN1044DRQ1的区别

Guru**** 2532960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975753/tcan1044v-q1-pls-comment-the-difference-of-tcan1044vdrq1-and-tcan1044drq1

器件型号:TCAN1044V-Q1

您好!

请评论 TCAN1044VDRQ1和 TCAN1044DRQ1的区别。 目前、TCAN1044VDRQ1没有样片库存。 客户想知道他们是否可以采用 TCAN1044DRQ1来替代 TCAN1044VDRQ1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "V"器件具有用于数字 I/O 引脚的电平转换器。 仅当 VIO = 5V 时、才可以使用无 V 的1044