This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS191:连接不需要的引脚

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975529/sn75als191-connection-of-not-needed-pins

器件型号:SN75ALS191

您好!

如果我的电路中只需要一个驱动器、您能建议如何连接第二个驱动器的引脚吗? 您是否可以使第二个驱动器的所有引脚保持悬空?

其次、也不需要第一个驱动器的负输出。 它是否可以保持悬空、或者您对连接引脚的建议是什么?

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的支持!

    对于任何器件上未使用的输入引脚、我始终建议根据设计将其连接到 VCC 或 GND。 当输入级保持悬空时、通常不会对器件造成任何损坏、但通常会导致显著的电流消耗、因为输入级将位于 Middrail、从而允许电流从 VCC 流过该级并到达 GND。

    在这里、建议将未使用的输入 A 连接到电压轨。

    如果需要、未使用的输出引脚可保持悬空。

    请记住、为确保正常运行、器件需要根据 RS-485/RS-422要求进行外部偏置(请参阅数据表图1和图2)。 我建议在输出 Y 和 Z 之间应用 RL、即使您忽略其中一个。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的推荐。 帮了很多忙!

    此致、

    Michael