This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:递增 Tx FIFO 指针的触发条件

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975503/ns16c2552-trigger-condition-for-incrementing-tx-fifo-pointer

器件型号:NS16C2552

您好!

对于发送 FIFO (Tx FIFO)、当数据字在 FIFO 操作期间写入 THR 时、Tx FIFO 指针递增、指向下一个 FIFO 位置。
那么、您能否详细地告诉我递增 Tx FIFO 指针的触发条件和内部操作?
我认为/WR 上升沿是触发条件。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    "那么、您能否详细说明递增 Tx FIFO 指针的触发条件和内部操作?"

    遗憾的是、我们不再拥有该器件的设计数据库、因此无法查看器件的内部时序。

    "我认为/WR 上升沿是触发条件。"

    没错、/WR 用于将数据切换到并行端口。

    通常您会:(注意、步骤1-4可以按任何顺序发生)

    1) 1)设置地址

    2) 2)将/CS 切换为低电平

    3) 3)将/CHSL 切换到所需通道

    4) 4)设置要写入的并行数据

    5) 5)将/WR 切换为低电平

    6) 6)将/WR 切换为高电平

    此时、大约4ns 后、器件应已对数据线路进行采样并将并位位移入移位寄存器以对数据进行序列化。

    从这里、器件应该将并行数据通过 FIFO 移入、尽管我不知道它是与振荡器同步还是异步。 不过、我会假设它是同步的。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您提供信息。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤