This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:关于使用 CPLD 程序的应用的问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA101, SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975488/scansta112-question-about-application-with-cpld-program

器件型号:SCANSTA112
主题中讨论的其他器件:SCANSTA101

大家好、

我的客户有一个项目、硬件采用 SCANSTA101和 SCANSTA112来为 CPLD 程序实施 JTAG 链。

SCANSTA101将与主 CPU 成为 JTAG 源相连接。
他们对 SCANSTA112有一些疑问。

  1. 如果同一 LSPx 总线上有两个 CPLD、如何选择要对哪个 CPLD 进行编程。
  2. 对 CPLD 进行编程时、它是否切换了不同的 LSPx? 或整个总线都像菊花链一样工作。

 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    请查看此应用手册:  

      

    特别是第2.2节 、每个 CPLD 都连接到 SCANSTA112的本地扫描端口(LSP)。 然后、您可以 使用其 LSP 对 CPLD 进行编程、同时所有其他扫描链的 TAP 控制器保持在 Test-Logic-Reset 状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    为什么我无法下载此文件?

    这里有什么可能的问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    请使用此更新的链接、查看其是否正常工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    请注意、对 JTAG 器件的支持受到限制、因为支持此产品的原始美国国家半导体集团不再存在、因此限制了我们对此器件的深入了解。

    谢谢

    David