This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181阻抗测试波形异常

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971924/tmds181-tmds181-impedance-test-waveform-is-abnormal

器件型号:TMDS181

大家好、

客户正在测试 TMDS181的 HDMI1.4阻抗波形(在无电源的情况下测量)、如下图所示:

图中的中文意思是:正常测试阻抗应该是无限的

通常、无功耗测试的阻抗应为无穷大。

你能提供什么建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有其设置的方框图? 这是他们正在运行的拉电流还是灌电流 TDR 测试?

    您还能在 TMDS181阻抗所在的 TDR 上标记吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    1、方框图如下所示。 这是灌电流 TDR 测试、测试点是下图中的 HDMI 端口。

    2. 下图中圈出的部分类似于 TMDS181内的 TDR 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    无穷大意味着开路、为什么它们在插入 TMDS181输入时期望看到无穷大?

    我在有关 TMDS181 EVM 的实验中验证了 TDR 与其测量值是否匹配。

    谢谢

    David