This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:Type C、USB2.0、DFP、无 PD 外壳的 ESD

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TPS2069D, ESD122, TPS25810, TPD1E05U06, TVS2200, TPD6S300A, TPD2S300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972429/tpd2s300-esd-for-type-c-usb2-0-dfp-no-pd-case

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件:TUSB320LAITPS2069DESD122TPS25810TPD1E05U06TVS2200TPD6S300A

您好!

我的客户正在使用 TUSB320LAI、AM335x 和 TPS2069D 设计 Type-C USB 应用(仅限 DFP、USB2.0、无 PD)。
然后、他们询问哪些 ESD 器件最适合此配置。  

我在 E2E 中发现了一些类似的帖子,但我还不清楚。
由于不使用 PD,VBUS 为5V。 因此、理想情况下、他们不需要考虑20V VBUS 对 CC 引脚短路。
因此、如果他们不担心 VBUS 短路、只需在 CCX/DP/DM 上放置 TPD4E5U06或 ESD122等常用 ESD 组件即可。
但是、如果他们想考虑任何不规则情况、将 TPDS6S300A 放在 CCX/DP/DM 上或将 TPDS2S300放在 CCX 上、将 ESD112放在 DP/DM 上将是一个很好的解决方案。以上就是我的理解。 你怎么看?

以及如何考虑 VBUS 引脚? 在 DFP VBUS 线路上放置任何 ESD 或 TVS 是否常见?

此致、
OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如果它仅是 Type-C、我认为除非您需要 ESD 保护、否则您不需要对 VBUS 进行大型保护。 TPS25810是我们的控制器仅采用 Type-C、 TPS25810EVM 是一个很好的保护示例原理图。 我们在 VBUS 上有一个旁路电容器、在 CC 上没有保护。 对于 CC 线路、我仍然建议使用 TPD1E05U06等类似的器件、如果您在 TPD1E05U06标签下提交问题、该团队也可以为您指明方向。 如果您需要 ESD 保护、可以添加 TVS2200。

    如果客户希望 VBUS 上的电压为20V、则建议在 VBUS 上添加一个 TVS2200、并使用 TPD2S300或 TPD6S300A 来保护其他引脚。  

    谢谢、

    Emma