This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:与 AM26C32的单端接口

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971965/am26c32-single-ended-interface-with-am26c32

器件型号:AM26C32

您好!

众所周知、AM26C32器件是一款四路差动线路接收器、用于平衡或不平衡的数字数据传输。

现在、客户需要与单端输入兼容。 我们有两种方法来满足这一要求。

1、输入 A+连接到单端信号、使引脚 A-悬空。

2、输入 A+连接到单端信号、通过带有 Vcc 的电阻分压器连接 A-。

显然、第二种方法相对较为合理。

但通过测试、这两种方法都是可行的、第一种方法的性能更好。

TI 不提供 PSpice 模型、我无法进行功能仿真。

因此、请参阅数据表中的以下功能方框图、我使用 pspice 进行功能仿真。

结果使人感到困惑、这与预期非常不同。

我的问题:

1、请帮助解释这种现象。应使用哪种方法。

单端、为2 μ A、是否有任何抗干扰措施?

3 μ s、、我在 A+和 A-之间使用 RC 滤波器、单端信号受到 RC 的极大影响。 是否必须将其删除?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、使用差分接收器作为比较器应该起作用。 "表现更好"到底意味着什么? 电阻分压器值是多少?

    内部电阻器将浮动输入偏置为特定电压。 电阻器值为标称值、容差非常大、因此没有太多的保证。 您在该引脚上测量的电压是多少? (以及输入信号的电压电平0V 和5V 是多少?)

    2.288 kΩ 电阻器非常弱、很容易拾取噪声。

    3.这不是 RC 滤波器,而是交流端接。 对于单端信号、端接(如果您需要)应接地或另一个低阻抗电压。 在任何情况下、您都不能对差分信号使用相同的端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    "性能更好"意味着在高输入频率下、输出信号不会失真。

    1 μ A、电压为2.35V。 电压电平为0V 和5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    回声克莱明'点时、我认为首选方法二"添加电阻分压器"、因为内部偏置较弱。 但是、根据数据速率和距离、需要考虑信号完整性。 这是一个讨论端接和反射的博客。

    e2e.ti.com/.../rs-485-basics-when-termination-is-necessary-and-how-to-do-it-properly

    如果您分享这两种方法的一些波形、我可以帮助您了解一下。

    此致、

    Hao