This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:TRSF3232E 高速运行、温度过高。

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971841/trsf3232e-trsf3232e-high-speed-run-that-temp-too-high

器件型号:TRSF3232E

大家好、

我的客户使用 TRSF3232E 进行测试、条件是速度为1Mbps。

但 IC 温度在室温下约为65°C。 RD 使用另一竞争对手  ZT3232LFEN。

设备与此问题不相同。 您是否会帮助评论这一点?  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享测试设置、如 Vcc、C1至 C4值、负载条件以及封装?  温度变化是否与数据表中的热阻数据一致?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户使用条件如下 所示。 谢谢!

    C1至 C4使用0.1uF 电容

    2.VCC=5V

    3.波特率:921600bps  

    封装:SOIC16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      数据表中的表9-1显示了5V 电源的建议电容值。

    您还能分享这两个器件的一些波形吗? 根据数据表、ZT3232仅适用于具有3kOhm 和250pF 负载的1000kbps。 TRSF3232E 可与高达1000pF 的电容搭配使用。  

    此致、

    Hao