This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:PCA9545APW - I2C 开关

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975609/pca9545a-pca9545apw---i2c-switch

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA9545A

 PCA9545APW 数据表的第4节提供了一张图片、其中显示了从下游接口 SD/SC[3:0]连接的多个从器件。 但不清楚如何访问这些下游从器件。 我知道设置控制寄存器"启用"一个通道、但如何访问连接到通道的不同地址的从器件。 例如、SD0/SC0上有两个从器件、每个从器件具有不同的地址。 我的 I2C 主设备是否使用它们的地址-换句话说,在写入控制寄存器后,开关是否会变成透明的启用 SD0/SC0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 该器件是无源开关;所有启用的通道直接(电气)连接到 SDA/SCL、所有上拉电阻器并行工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    克莱明是正确的。 通道连接后、它将成为 I2C 总线的一部分。 一旦 PCA9545A 通过适当的命令将通道连接到总线、您的微控制器就能够通过 I2C 总线直接与这些下游器件通信。

    我强烈建议查看 TCA9545A、它是对器件 PCA 版本的引脚对引脚升级。 它使用较新的技术来提高性能、您将注意到器件的价格明显更好。 它采用您当前使用的 TSSOP 封装。

    最棒的

    Danny