This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:内容保护?

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975464/sn65dsi86-content-protection

器件型号:SN65DSI86

我们计划使用 SN65DSI86为我们的器件提供 DisplayPort 连接器。 这将使用我们 SoM 的 MIPI-DSI 输出、但我们不会再转到 eDP、而是路由到转接驱动器、然后路由到 DisplayPort 连接器。 这将允许克隆主显示器并将其输出到外部显示器。  

您以前是否看到过成功完成此操作?
我担心 SN65DSI86对 ASSR 内容保护的需求。 我看到 这个 E2E 论坛帖子 通过拉高 TEST2引脚禁用了 ASSR。 那么、我们是否需要向该 DisplayPort 连接器提供 HDCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86可支持 DP 实现、但不支持 HDCP。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢。标题中没有明确说明 DSI86上的 ASSR 要求,这是否是镜像另一个显示器的问题(没有 HDCP 内容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、DSI86中启用了 ASSR。 但是、如果监护仪不支持 ASSR、则可以通过禁用 DSI86中的 ASSR

    通过1k 电阻器将 TEST2引脚拉至高电平、并写入这些 I2C 命令。

    ==== ASSR RW 控制 ====
    FF 7. />
    16 1. />
    FF 0 />

    但 HDCP 和 ASSR 是两个单独的选项、它们是不同的。

    谢谢

    David