This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:引脚未保持未连接状态时的 MUTEref 引脚接线

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972506/lmh0074-muteref-pin-wiring-when-pin-is-not-left-unconnected

器件型号:LMH0074

您好!

我的客户希望使用该器件、但需要更多信息、了解如何在 MUTEref 引脚未保持未连接状态时实施该器件。
您能否澄清一下什么是电路?

其他问题:

  • 计算电缆长度的公式是如何的?
  • Vcc 电压是否可以与电阻分压器配合使用、或者是否需要带隙基准电压? 还是最好让它保持未连接状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MUTEREF 是设置载波检测阈值的输入。 实际上、它会设置在触发载波检测之前进行均衡的电缆数量。 可以使用一个简单的分压器来施加基准电压。  


    下表显示 了使用 Belden 1694A 电缆的270Mbps 和 HD 输入信号实现输出静音所需的最小 MUTEREF 输入电压(基于实验室测量)。 例如、如果270Mbps 输入信号通过300m Belden 1694A 传递到 LMH0074、则必须向 MUTEREF 施加2.5V 或更高的电压、以强制载波检测处于非活动状态。 如果 MUTEREF 电压降低或电缆长度缩短、则载波检测将处于活动状态。

    此致、Nasser