This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:了解最大低电平输出电流

Guru**** 2931650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975336/tca9517-to-know-the-max-low-level-output-current

器件型号:TCA9517

您好、专家、

以下项目需要了解描述:  

请提供建议

1) 1)输入钳位电流?

2)输出钳位电流?  

3)最大 低电平输出电流?

由于数据表中建议的电流仅为6mA、因此 Pls 建议所需的最小上拉电阻计算的额定电流。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    输入和输出钳位电流是电压保护电路在遭受损坏之前可以传递的最大电流。 当向受保护引脚施加超过最大指定值的电压时、保护电路将通过灌入电流并将电压钳制在损坏条件下来接合。 如果此电流超过指定的钳位电流、保护电路可能会失效并对器件造成永久损坏。  

    低电平输出电流是流经驱动引脚(SDAn 和 SCLn)以实现指定低电平输出电压的推荐电流。 如果更大的电流流过驱动引脚、驱动器上更大的压降将导致输出电压更高。  

    由于通过上拉电阻器的电流可能大于该值、因此不应使用它来确定额定功率。 我建议对该电阻器进行评估、以至少承受从 Vcc 直接连接到 GND (Vcc^2/R)时所需的功率。  
    如果您想了解上拉电阻器需要具有什么值才能实现正确的输出电压、请参阅链接的应用报告、了解公式、图和说明。
    《I2C 总线上拉电阻计算》 

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott