This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:SPI 闪存兼容性

Guru**** 2540010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972093/tps65987d-spi-flash-compatibility

器件型号:TPS65987D

您好、此器件型号是否与 TPS65987D 兼容?

MX25R6435FZAIH0

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65987D 需要64KB 的闪存、12MHz 时钟支持和 SPI 接口。 所选的闪存具有64MB 的存储器、并支持带有 SPI 的80MHz 时钟、因此该部件应该可以正常工作!

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的双重检查!