This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:如何打开眼图的左侧

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TUSB212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/975368/tusb211-q1-how-to-open-left-side-of-eye-pattern

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549-Q1TUSB212-Q1

大家好、团队、

我收到了客户关于眼图的问题。

目前、他们的系统配置为 SOC - TPS2549-Q1 -连接器。

在配置中、它们在眼图下方进行了测量。 他们担心眼图左侧的压摆率很低。 他们希望打开眼图。

我认为其中一个想法是使用转接驱动器。 但从客户的意见来看、TUSB211-Q1没有改善太多波形。

问: 您是否有有效 使用 TUSB211-Q1的任何技术知识? 或者、您是否有更适合此用例的器件?

问:除了使用转接驱动器之外、您还有什么想法吗?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、您好!

    此处应使用 TUSB211-Q1等 USB 2转接驱动器。 当客户表示眼睛没有改善时、是否观察到波形发生了一些变化? 或者、比较 TUSB211-Q1是否已启用、TUSB211-Q1是否已禁用/删除? 与 TUSB211-Q1相比、TUSB212-Q1具有更强的转接驱动能力、在此应加以考虑。

    在测试过程中、客户应确保遵循 TUSB211-Q1数据表8.2.2详细设计过程部分中列出的步骤。 更改这些步骤可能会导致 TUSB211-Q1进入错误状态。