This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX323232IPWR 中"R"意味着什么?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972467/max3232-what-does-r-mean-in-max3232ipwr

器件型号:MAX3232

 MAX3232IPW 和 MAX3232IPWR 器件是否完全相同、包装数量除外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruda、

    MAX32IPW 和 MAX3232IPWR 之间的唯一区别是、非 R 可以选择在管中最多只提供90个单元、而 R 版本可以选择在剪切带、数字卷带或卷带中最多提供2000个单元。 因此、唯一的区别是可以交付的器件数量。

    此致、