This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TS3USB221适用于 BC 1.2?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972071/ts3usb221-ts3usb221-suitable-for-bc-1-2

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: BQ25611D

尊敬的 Sirs 和 Madams:

 我们希望使用 TS3USB221作为 USB 开关、如本主题所述:

e2e.ti.com/.../BQ25611D_5F00_USB_2D00_Switch.png

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/969474/3585945#3585945

我的问题是、TS3USB221是否适用于处理 bei BQ25611D 的 BC 1.2?

非常感谢

 

此致

 

Vitali Lach

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitali、

    TS3USB221是一款具有 I/O 引脚的无源多路复用器 、可处理高达5.5V 的电压、因此支持 BC 1.2。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Malik。

    此致