This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:原理图检查

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971473/tusb1002a-schematic-check

器件型号:TUSB1002A

你(们)好  

您能否帮助检查下面的 TUSB1002A 原理图以及是否需要调整?

e2e.ti.com/.../BXPC_2D00_ELKE_2D00_A0_5F00_TUSB1002A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 DC_BOOST 和 EN 引脚悬空。

    2 C676、677、678、679需要为330nF、而不是220nF。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复

    您可以将 DC_BOOST 和 EN 引脚悬空。

     DC_BOOST >>将0欧姆电阻保留到 GND

                en >>为什么需要浮动?

    2.C676、677、678、679需要为330nF、而不是220nF。

    已修改、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN 引脚已经有一个内部~400k 上拉电 阻器、因此您可以将 EN 引脚保持悬空状态、或者将其连接到100nF 电容器以接地。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    遵循您关于 EN 引脚悬空的建议。

    此外、我为 RX 信号添加了200K 到 GND、默认值是填充值。

    请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新的原理图看起来正常。

    谢谢

    David