This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:为什么我们在 VBUS 引脚上设计30V 容差?

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972373/tpd4s214-why-we-design-30v-tolerance-on-vbus-pin

器件型号:TPD4S214

您好!

我们正在寻找一款 USB 电流限制器件、该器件在 VBUS 上能够承受10V 的电压、因为它们满足了会破坏 USB 电流限制器件的 VBUS 瞬态要求。 在浪涌测试期间、VBUS 上的 TVS 可能会将 VBUS 钳制在10V 以下。

我们提出了这个器件、由于我们不需要在这个器件中集成其他特性、这个器件在某种程度上超出了规格。

客户询问我们为什么设计此器件具有如此高的电压容差? VBUS 可能面临高达30V 的电压的目标应用案例是什么?

我们是否计划发布较低电压的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    对于软启动和负载突降、VBUS 的电池电压范围为4.5-36V。 因此、如果 需要 VBUS 对电池短路、该功能应该很好。

    我很困惑您需要什么器件? 仅限电流限制?

    此致、

    Ansel