This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:BIST 错误和 CRC 错误

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972256/ds90ub953-q1-bist-error-and-crc-error

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的专家:

我检查 UB953的寄存器、发现存在一些 BIST 错误(0x54的值为3)和 CRC 错误(0x55的值为4)。

其他错误寄存器(0x5C、0x5D、0x5E、0x5F、0x60、 0x56)为0。

这是正常的吗?    BIST 错误和 CRC 错误是否会产生不利影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    启动时出现少量错误是正常的。 因此、建议在加电后或每次执行 BIST 测试时清除所有错误计数器。

    您可以清除寄存器0x49中的这些计数器。