This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:GPIO 模式下的5V/3A UFP

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971847/tusb320hi-5v-3a-ufp-in-gpio-mode

器件型号:TUSB320HI

大家好、

 

我们的应用是 UFP 器件、我们希望在没有 USB PD 的情况下接收5V/3A。

如果具有 USB PD 的适配器(VBUS=5V 至20V)连接到具有 TUSB320HI (OUT1=OUT2=Low)的 UFP 器件、则即使我们的应用不支持 USB PD、适配器输出(VBUS 线路)也限制为5V/3A。

我的理解是否正确?

 


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    正确、Vbus 将限制为5V/3A。 两个端口上的 PD 控制器都需要将 Vbus 提升至5V 以上或将 I_VBSU 提升至3A 以上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    隐藏