This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD77:SN65HVD77/THVD1451的 PSpice 模型

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, SN65HVD77

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971816/sn65hvd77-pspice-model-of-sn65hvd77-thvd1451

器件型号:SN65HVD77
主题中讨论的其他器件:THVD1451

尊敬的团队:  

是否有 SN65HVD77或 THVD1451的 PSpice 模型?  

如果否、  

您是否会为 SN65HVD77 和 THVD1451创建 PSpice 模型? 客户有一个在实际开发之前模拟 PSpice 模型的过程。  

因此、客户为   其应用(位置传感器)申请针对 SN65HVD77和 THVD1451的 PSpice 模型。  

请查看此请求并告知我您 的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我们目前没有用于这些器件的 PSpice 模型、但它们将被置于待开发的队列中。 我可以询问哪家客户正在申请这些产品吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    还有一个问题:您知道如何使用此 PSpice 模型吗? 模拟什么呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    感谢您的关注。 请参阅以下信息。  

    -客户:音频

    -行业:FA&C

    我们已经设计了多个接口 IC (RS485)、但我现在申请 PSpice 模型的原因是客户的仿真过程从今年开始。  

    所以、我还不知道详细的仿真项目。  这不是紧急情况、因此如果可能、请回复供货情况和时间表。

    感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    感谢您提供信息。 我已将这些模型请求放入我们的系统队列中、但这与您之前的模型请求相同。 生成这些模型需要一些时间、因为我们的团队对于生成 PSpice 模型相对较新。 由于您收到了我的电子邮件、我们可以通过电子邮件进行沟通、以保持与这些模型的沟通。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  

    感谢您的大力支持。  

    一个月后、我将通过电子邮件再次与您联系。  

    谢谢你。