This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:用于 DVI 输入接口

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971543/tmds181-for-dvi-input-interface

器件型号:TMDS181

尊敬的 TI 团队:

我们计划将 TMDS181用于 DVI 输入应用。 支持的最大分辨率是多少?是否有任何使用 TMDS181 IC 的 DVI 输入参考设计?

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyshnav

    TMDS181可支持4k2k60p 和高达 WUXGA 16位色深或1080p、具有更高的刷新率。 您可以使用 TMDS181数据表中的图32作为 DVI 设计的参考。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。 我对此还有一些疑问。 TMDS181在不启用 I2C 的情况下是否可用于引脚搭接设置。? 是否有任何更改 DVI 和 HDMI 输入模式的设置。?

    此致、

    Vyshnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyshnav

    TMDS181将在引脚搭接模式下与 DVI 配合使用、并且 DVI 和 HDMI 输入模式之间没有设置变化。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。 我希望您在原理图部分准备就绪后、将通过对其进行验证来为我们提供支持。

    此致、

    Vyshnav