This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1任务剖面图

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970290/tcan4550-q1-tcan4550-q1-mission-profile

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

尊敬的 TI 团队:

我们有兴趣在我们的应用中使用 TCAN4550-Q1、但有一点担心的是、器件是否能够承受所需的寿命。

有两种可能的任务剖面。 您能否检查 TCAN4550-Q1是否能够承受其中的任何一种? 还有一个选项、即我们可以在较高温度下关闭组件。
下表中的温度是组件外壳上的预期温度。

组件 T [°C] 持续时间[h]
93 9600
100 16950
102. 2100
104. 750
140 600

组件 T [°C] 持续时间[h]
75 10000
98 5000
107. 3000
117 14:00
129. 500
138. 100

BR、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TCAN4550规定绝对最大结温为150C。 由于这些配置文件中没有任何一个超过此规格、因此我不希望关断器件在使用寿命期间会出现显著下降。 当器件正常运行并以热量形式耗散功率时、其结温可能会在更极端的外形中超过此限值。 在这种情况下、如果器件温度超过 TSDR 温度、则会自动关断以使自身冷却。 在此状态下、由于环境温度不超过绝对最大规格、并且器件不会从运行中耗散能量、因此应返回至低于最高温度、以避免对器件可靠性产生任何影响。  

    我将注意到、大多数器件参数的额定值介于-40C 和125C 之间。 因此、当在高于125C 的 Ta 上运行时、例如在这些配置文件中、您可能会期望某些器件行为超出指定的范围。 最可能受影响的参数是计时参数、输出电压以及电源和泄漏电流。  

    希望这些信息对您有所帮助。 如果您或您的团队有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 但是、我们不仅关注温度高于125°C、而且还关注寿命本身、因为器件始终处于非常高的温度下。 而 Grade1器件的基本计算表明、器件无法承受任务剖面。 您能否为我们提供的配置文件提供计算结果、以及您是否可以共享一些 MTBF 计算结果。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    我们正与我们的质量团队一起研究这一问题、非常感谢您对此的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这将离线处理、因此我将关闭此主题并直接向您发送电子邮件。

    此致、