This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E009:RS485

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E009, TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972087/tpd2e009-rs485

器件型号:TPD2E009
主题中讨论的其他器件: TPD2E007

TPD2E009是否适合 RS485接口? TPD2E009是单向保护器、IO 电压额定值最高可达6V。 在现场应用中、它将处于-7V/+12V 共模范围内。 我的客户经常发现 TPD2E009损坏了 RS485器件。  

它看起来是竞争对手的 SM712、专用于 RS485应用。 是否有部分能够与此竞争? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我建议使用 TPD2E007进行 RS485保护。 它是一款具有13V Vrwm 的双向器件。 正如您所说的、TPD2E009的 Vrwm 仅为6V 左右、因此当暴露于高于6V 的直流电压时、它可能会烧毁。TPD2E007可以处理-12V 至+ 12V 的正常工作电压、因此它应该适合您客户的应用。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith