This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029-Q1:它能否支持12V LIN?

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971939/tlin2029-q1-can-it-support-12v-lin

器件型号:TLIN2029-Q1

数据表显示它支持24V 应用。

我想知道我们是否可以在12V 和24V 应用中将器件统一到 TLIN2029。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    是的、TLIN2029-Q1可以支持24V 和12V 应用。 这两个器件之间的唯一区别是 LIN 和 VSUP 引脚的额定电压、以便在24V 系统中实现更高的电压瞬变、而不会损坏器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、