This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:IEC 61000-4-2/4/5

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971503/tpd4e02b04-iec-61000-4-2-4-5

器件型号:TPD4E02B04

您好!

请帮助提供 以下报告中的 TPD4E02B04。

IEC 61000-4-2 4级 ESD 保护–±12kV 接触放电–±15kV 空气间隙放电

IEC 61000-4-4 EFT 保护–80A (5/50ns)

IEC 61000-4-5浪涌 µs–2A (8/20 μ s)

Jeffyc.yang@arrow.com

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不确定您的请求是什么。 您刚才列出了数据表中提供的一些规格。 您能否详细说明您正在谈论的报告?

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    应该是 CB 测试报告、我认为 TI 的正确所有者是 Ziv Zhang。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请 在此处向 CSC (客户支持中心)提交请求。 他们应该能够为您提供这些信息。

    此致、

    Matt Smith