This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:为什么 TDP158的断电电流为7mA、与待机电流相同

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971961/tdp158-why-the-power-down-current-of-tdp158-is-7ma-same-with-the-standby-current

器件型号:TDP158

团队、

在 TDP158的数据表中、断电电流为7mA、与待机电流相同、比竞争器件高 x100倍。 是真的吗? 还是拼写错误?

此致、

Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    功率编号正确、断电和待机功率编号均以 mA 为单位。

    谢谢

    David