This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:澄清了 TUSB8044晶体波电路

Guru**** 2582175 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971362/tusb8044a-tusb8044-crystal-wave-circuit-clarification

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB8044

你(们)好  

我们使用 TUSB8044、只 需澄清    一下为什么两 个 XI 和 XO 引脚需要1M Ω 电阻  

  

请参考  XI 和 XO 引脚上的波形、 并告知 我 以下情况   

1) 1) 为什么 XO 波 形  失真 ?  

2) 2)如何 纠正  这些波形 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    两个示波器图之间的区别是什么、两个示波器图都标有 XO?   

    此外、虽然第一个信号略有失真、但它是有效的时钟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN  

    对 我的错误表示歉意。 第二 个图像 用于 XI 而不 是 XO。 以下 是 我 的问题   

    1) 1)为什么 XO   失真如此之大 、即使 XI 是干净的?

    2) 2)如何 改善  XO 波形?

    3)       在评估套件 和参考 电路中放置1M 电阻 Bet XI 和 XO 的目的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您是否遇到集线器功能问题?   1M 电阻是反馈电阻、建议使用、但不需要。

    此致、

    JMMN