This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:TUSB501-Q1是否支持5m 电缆应用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB1002A, TUSB212, USB-REDRIVER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968429/tusb501-q1-do-the-tusb501-q1-support-5m-cable-application

器件型号:TUSB501-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB501TUSB1002ATUSB212USB-Redriver-EVM

大家好、团队、

我注意到 TUSB501支持3m 30 AWG 电缆、但现在、我们的客户需要支持5m 应用、因此:

1. TUSB501是否可用于5m 应用?

2、如果支持5m 电缆、我们是否有5m 应用的测试报告?

3. 如果 tus501不支持5m 电缆、我们是否有其他 USB3.0转接驱动器解决方案?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5米处的 USB 3很难实现。 我建议客户查看此处使用的 USB 3有源电缆。 在这种情况下、TUSB1002A 和 TUSB212等器件与电缆末端一起使用。 使用 TUSB501和5m 电缆时、我们也没有任何测试数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的反馈。 我们能否使用 TUSB501和5m 电缆测试数据?  谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    我建议在客户端进行测试、因为电缆特性不是一对一、即使是在相同的长度下。 电缆测量仪表、双绞线或非双绞线以及电缆屏蔽等都可能影响性能。 TUSB501的典型最大长度和建议值、对于 USB 3.1电缆、最大长度为3米/ 30 AWG。  有些定制电缆的长度较长、但最大电缆长度必须满足 USB 3.1传统电缆和连接器规范中的要求

    为了进行测试、客户可以使用 USB-Redriver-EVM 通过所需的电缆来研究性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    是的,我同意您的意见,应该由客户进行测试,但客户不想进行测试,他们希望 TI 为他们测试数据,因为微芯片在 数据表中提供了 EQCO510可以支持5m 的器件。

    是否有 BU 帮助根据30 AWG 电缆测试5m 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    我将检查并最迟在周五返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    明白了、非常感谢。

    小威白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiawei、

    很抱歉耽误你的回答。 遗憾的是、我们目前没有5米的 USB 3.0电缆可供测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    明白了、谢谢。 我将再次与客户沟通、我将向您更新任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    听起来不错。