This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:连接到 DRP 器件时为 DRP 默认模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971896/tusb321-drp-default-mode-when-connected-to-drp-device

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB322I

尊敬的团队:

我们将为 Type-C 应用设计 TUSB321。

如果连接到另一个 DRP 器件、是否有方法将其设置为 DRP、但始终默认设置为灌电流模式?  

如果是、如何设置应用程序?

如果不是、您建议使用哪种器件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对于此功能、客户必须使用 TUSB322I 并更改 I2C 寄存 器 SOURCE_PREF 以启用 TEST.SNK (DRP、除非仅连接 UFP 器件、否则默认为灌电流状态。)