This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460 usb3.0

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TMUXHS4412, TUSB1042I, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971993/hd3ss460-hd3ss460-usb3-0

器件型号:HD3SS460
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4412TUSB1042ITUSB1146

尊敬的 TI 团队:

当 TypeC 用作下行链路端口时、HD3SS460是否支持切换到 USB3.0?如果支持、应如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS460是一款无源 Type-C 多路复用器、可用于拉电流和灌电流应用。 对于源应用、请参阅图9或10。 对于灌电流应用、请参阅图11、12或13。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    可以在此处使用正确的 HD3SS460。 此器件是一款适用于 USB 和交替模式应用的无源多路复用器。 您的 Type-C 端口是否支持任何 USB-C 交替模式? 如果不是、则可以使用 TMUXHS4412。  

    此外、当信号完整性(SI)不是问题(即 PCB 走线短、<~4.5英寸)时、还应使用无源多路复用器。 如果需要考虑 SI、则应使用 TUSB1042I 和 TUSB1146等有源多路复用器(交替模式应用)。