This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:EQ 设置建议

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/972103/tusb1042i-eq-settings-suggestions

器件型号:TUSB1042I

我们设计了一个 USB3.0 Type C 系统、在这两种器件上、我都使用了 TUSB1042多路复用器/转接驱动 器(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1042i.pdf)。  我们将使用 I2C 连接与多路复用器进行通信、每个器件都有3个 EQ 设置。  我们已经编写了一些代码来扫描这些值、但有16Mil 组合、对所有值执行扫描需要635天。  以前是否有人成功使用过这些芯片?   您的设置中使用了哪些 EQ 设置?  是否有一种在不扫描和测试所有值的情况下选择这些值的好方法?  如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保 寄存器0x0A 中的 EQ_OVERRIDE 位设置为1。 这是为了确保根据每个 EQ 寄存器的编程值进行 EQ 设置。

    2.寄存器0x21 EQ 补偿主机和 TUSB1042之间的布线插入损耗、最好使用运行 USB3.0 TX 合规性软件的示波器来验证 EQ 设置。

    寄存器0x20 EQ 补偿 TUSB1042和 Type-C 连接器之间的布线长度插入损耗、最好使用运行 USB3.0 RX JTOL 合规性测试的 BERT 验证 EQ 设置。

    4、假设数据速率为10Gbps、则每过孔的损耗约为1dB、每过孔的损耗也可为1dB。 因此、对于使用2个过孔的6in 布线、我们将具有1dB/in 损耗* 6in 布线+ 1dB * 2个过孔= 8dB。 因此、大约8dB 的 EQ 将是一个很好的扫描点。

    谢谢

    David