https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971740/tca9517a-tca9517adgkr
器件型号:TCA9517A主题中讨论的其他器件: TCA4307、 TCA9517
您好!
我正在使用此 IC TCA9517ADGKR、并且在原理图中意外地交换了引脚2和3。 要解决这个问题、我可以更轻松地交换电路板上的引脚6和引脚7、我这样做了。 因此、SCLA 和 SCLB 位于连接到 I2C 数据的两侧、而 SDAA 和 SDAB 两侧都连接到 I2C 时钟。 它似乎起作用。
但是、我们看到连接的器件通过这种重复的 I2C 故障、并且在运行几个小时后数据线被拉至0。
我看到的内容可能与 TCA9517ADGKR 无关、但可以交换 SCL/SDA 线路并且它们是相同的缓冲器吗? 还是 SCLA/SCLB 要连接到 I2C 时钟、SDA/SDB 连接到 I2C 数据?
谢谢、
Divakar