This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:有关 LVDS 信号质量测试的一些问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971848/ds90lv004-some-questions-about-lvds-signal-quality-test

器件型号:DS90LV004
主题中讨论的其他器件:DS90LV001

 您好、朋友、

  DS90LV004/DS90LV001应用 于我的器件中、我想评估 电缆末端 LVDS 的信号质量。

  问题如下:

  1:  器   件用作源、以生成测试代码、用于测量电缆末端 LVDS 的信号质量。 那么、我应该选择哪个源? MCU 或 FPGA 或其他器件?

  测试序列数据包是什么样子的? 以及如何生成它?

  我应该 测量 LVDS 测试?的参数是什么

  如果可能、请向我提供一些文档。 我期待收到你的答复。

   谢谢!

Teck。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:

    您可以使用任何可以输出 LVDS 信号的源

    2、LVDS 是纯电气的、所以没有测试序列数据包

    3.您可以使用眼图测试信号质量。 对于大多数器件、您通常 希望看到至少100mV 的垂直眼图张开度和大约0.75UI 的水平眼图张开度。 您可以参考此应用手册以获取示例: https://www.ti.com/lit/an/slaa844/slaa844.pdf 

    此致、

    I.K.