This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:前面板 USB 测试失败

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971064/tusb8041-front-panel-usb-test-fail

器件型号:TUSB8041

您好、专家、  

客户采用 TUSB8041作为 USB 集线器 来支持前面板中的 USB 端口、现在 USB 眼图测试失败。 请参阅以下方框图、原理图和 测试报告。 您能帮您检查并提供一些建议吗?  非常感谢。  

e2e.ti.com/.../TUSB8041.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    这似乎是布局问题、您能否提供所用的布局和连接器类型?

    如果您想直接发送给我、我会向您发送一份朋友请求。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们正在等待客户的 PCB 文件。  通过这种方式、客户还有另一个问题:

    剂量 TUSB8041支持通过 EEPROM 修改输出信号振幅和均衡器?

    请发表评论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    集线器无法通过 EEPROM 调节 USB 3.0振幅或 EQ。

    此致、

    JMMN