This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:如何处理未使用的 DSI 输入

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971904/sn65dsi83-how-to-deal-with-unused-dsi-input

器件型号:SN65DSI83

大家好、

我的客户正在将 DSI83用于其应用、他们希望知道如何处理未使用的 DSI 输入?

它们仅使用 D0和 D1。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    未使用的通道可以保持未连接状态。

    此致、

    I.K.