This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:挂起模式下出现问题...

Guru**** 1810550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971710/tusb2046i-trouble-being-stuck-in-suspend-mode

器件型号:TUSB2046I

您好!

一直在努力克服这个问题... 我最终让计算机识别 USB 设备、但不能再识别。 我的挂起 LED 点亮了、所以有些事情不太正确。 我出了什么问题?

EEDATA 为 GND 和总线供电模式。

谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS-USB-HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    计算机是否识别集线器?  您能否发送主机报告的内容?  当没有连接下游器件时、主机通常会暂停集线器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将其识别为"通用 USB 集线器"、但在细节中、它具有部分或不匹配的数据?  

    已尝试使用 USB 闪存驱动器、并且计算机报告 USB 电流过载。 在集线器上、通过电源开关只向 USB 器件提供了不到4V 的电压。 我放置在挂起线路上的 LED 偶尔会熄灭一秒钟左右...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否可以尝试将集线器设置为自供电模式(即使它仍然是总线供电模式)并查看它是否工作?  如果集线器设置为总线供电模式、具体取决于驱动程序、 主机可以估算集线器所需的功率、然后从下游器件中读取描述符、以报告所 需功率以及这两个值加在一起是否超过典型 USB 2.0端口的最大500mA、 过流将被标记、主机可能会禁用该端口。

    此致、

    JMMN