This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:当 DP83869处于介质转换器模式时、我们能否获得从 SGMII 恢复的时钟输出?

Guru**** 2427780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971391/dp83869hm-can-we-get-clock-output-that-recovered-from-sgmii-when-dp83869-is-in-media-converter-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

你(们)好

我们将 DP83869用作1000M 介质转换器、以连接两个远离的器件。 我们需要将本地参考时钟同步到对等端。 因此、我们需要获取从 SGMII 流恢复的接收时钟、以 锁相到本地参考时钟。

我知道 CLK_OUT 引脚可以通过将寄存器0x170设置为合适的值来输出用于铜端的内部时钟。 但没有输出 SGMII 端口时钟的选项。 所以、

在介质转换器模式下、DP83869输出时钟是否可以从 SGMII 端口恢复? 如果可以、如何设置寄存器值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yansheng、您好!

    没有记录寄存器设置来提供 SGMII 恢复时钟。 我仍在检查设计是否有可能在某些引脚上使其脱离某些保留模式。

    --

    此致、

    Vikram