This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP:可以#39;t 下载 ALP 工具和 ALP-PROFILE-UPDATE 文件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971115/alp-can-t-download-the-alp-tool-and-the-alp-profile-update-file

器件型号:ALP

大家好、

我无法下载 ALP 工具和 ALP-PROFILE-UPDATE 文件、能否修复这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我也看到了同样的问题。 我就此提出了紧急帮助请求。 它将进行跟踪、并在修复后通知您。 很抱歉给您带来不便。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我现在已检查、ALP 下载链接工作正常。 您能否确认它对您和客户有效?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    它工作正常。 感谢您的支持。