This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:链路建立时间

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971185/dp83822i-link-up-time

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105

您好!

我的客户正在评估 DP83822以替代 TLK105。

与 TLK105相比、DP83822的链路时间似乎长于1.5秒。

它们比较了链路建立时间、并将两个器件的"并行检测中的快速链路建立"设置为"0"。

这种差异是由什么引起的?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko、

    为了仔细检查、客户是否已物理测试了连接时间并发现了1.5秒的差异?

    启用自动 MDIX 和自动协商会增加链路建立时间。 更长的电缆也会导致链路时间增加。 您可以禁用这些功能和/或缩短电缆长度以缩短链接时间。 "并行快速链路检测"不应对链路建立时间产生任何影响。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian - San:

    我的客户观察到波形的连接时间、并将其与相同的引脚配置、电缆(长度)、寄存器值和连接器件进行了比较。

    我们还应该检查什么?

    我写入每个寄存器值。

    ----------------

    【TLK105】

    (REGADR、VAL)

    0x00000000:0x00003100                  

    0x00000001:0x00007849                  

    0x00000002:0x00002000                  

    0x00000003:0x0000a212                  

    0x00000004:0x000001e1                  

    0x00000005:0x00000000                  

    0x00000006:0x00000004                  

    0x00000007:0x00002001                  

    0x00000008:0x00000000                  

    0x00000009:0x00007802                  

    0x0000000A:0x00000126                  

    0x0000000b:0x00001009                  

    0x0000000c:0x00000000                  

    0x0000000d:0x00000000                  

    0x0000000e:0x00000000                  

    0x0000000f:0x00000000                  

    0x00000010:0x00000002                  

    0x00000011:0x00000108                  

    0x00000012:0x00000000                  

    0x00000013:0x00000000                  

    0x00000014:0x00000000                  

    0x00000015:0x00000000                  

    0x00000016:0x00000100                  

    0x00000017:0x00000041                  

    0x00000018:0x00000400                  

    0x00000019:0x00008061                  

    0x0000001A:0x00000000                  

    0x0000001b:0x0000007d                  

    0x0000001c:0x000005ee                  

    0x0000001d:0x00000000                  

    0x0000001E:0x00000102

    0x0000001f:0x00000000

     

     

    【DP83822】

    0x00000000:0x00003100

    0x00000001:0x00007849

    0x00000002:0x00002000

    0x00000003:0x0000a240

    0x00000004:0x000001e1

    0x00000005:0x00000000

    0x00000006:0x00000004

    0x00000007:0x00002001

    0x00000008:0x00000000

    0x00000009:0x00000002

    0x0000000A:0x00000126

    0x0000000b:0x00001009

    0x0000000c:0x00000000

    0x0000000d:0x00000000

    0x0000000e:0x00000000

    0x0000000f:0x00000000

    0x00000010:0x00000002

    0x00000011:0x00000108

    0x00000012:0x00000000

    0x00000013:0x00000000

    0x00000014:0x00000000

    0x00000015:0x00000000

    0x00000016:0x00000100

    0x00000017:0x00000041

    0x00000018:0x00000400

    0x00000019:0x00008061

    0x0000001A:0x00000000

    0x0000001b:0x0000007d

    0x0000001c:0x000005ee

    0x0000001d:0x00000000

    0x0000001E:0x00000102

    0x0000001f:0x00000000

    ----------------

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko、

    查看寄存器转储、似乎没有任何值得注意的东西会导致这种连接时间差异。 考虑到这两个器件具有不同的架构、因此可能会导致连接时间差异。

    我还有以下问题:

    1. 客户使用的电缆长度是多少?
    2. 客户进行此类比较的目标是什么? 他们想要实现的系统是否有连接时间要求?
    3. 这种1.5秒的差异是否在多次尝试/运行中出现? 客户是否始终如一地看到它? 客户看到每个器件的链接时间是多少?

    此致、

    Adrian Kam