This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:未知解串器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971220/ds90ub954-q1evm-unknown-deserializer

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

您好、先生、

如何修复显示"未知解串器"问题的 DS90UB954-Q1EVM?

我的客户已经打开/关闭了我的笔记本电脑并打开/关闭了 EVM、但它仍然无法正常工作。 他们还安装了最新的 ALP 实用程序和 ALP 更新的配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    感谢您的观看。 您是否还可以上传'ALP--About this Program'屏幕截图? 请参见下面的。 我想确认 ALP 构建日期是最新的。

    我注意到客户正在使用1.8V VDDIO 跳线设置。 我能够使用如图所示的相同跳线设置将954 EVM 连接到 ALP。  

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、  

    我的 ALP 版本与您的版本相同、但我无法 将954 EVM 连接到 ALP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图、了解我的954EVM 设置

    跳线设置与您的设置和下面的 ALP 信息选项卡屏幕截图相同

    J25上的 I2C 线路是否连接到某些外部控制器? 我在您的图片中看到 I2C 接头附近有一些黑色导线。 在我看来、这是一些设置问题。

    谢谢、

    Vishy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、  

    感谢您的回复。 我发现此问题的原因、TI954 EVB 僵尸网络 MIPI 连接器上的外部 I2C 引脚(EXT_SCL/EXT_SDA)短路。  

    现在、ALP 软件已经与 TI954连接。